“设备信息”视图
使用“
设备信息
”视图可查看设备和状态信息(在设备处于联机状态时)。使用“
设备信息
”视图可以:- 确定设备的标识。
- 查看设备的当前工作状态。
- 查看设备是否已由所有者控制器配置。
- 查看所有者控制器当前是否与设备连接。
- 从设备检索最新信息。
- 将设备重置为加电状态。
- 如果支持,查看设备的保护模式。
- 如果支持,清除设备的当前故障。
- 如果支持,配置用于设备识别的系统状态指示器。
小贴士:
“
设备信息
”视图中的数据直接来自设备。将连接设置为“只听”时,“设备信息
”视图可能不可用。提供反馈