搜索
PV5069Discrete
“点”视图(输出设备)
使用“
点
”视图可以:
查看输出设备的点的汇总。
在以下情况下配置各个输出点的行为:
出现通信故障且设备进入故障模式。
控制器转换到编程模式。在编程模式下,控制器的输出被忽略,并且输出会根据所选行为变化。
当控制器处于编程模式时出现通信故障。
配置其他参数并诊断输出点的问题。不适用于所有输出设备。
“点”视图参数(输出设备)
配置输出设备的点
诊断输出点的问题
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal