“系统电源报警”视图参数

“
报警
”视图中的设置可启用或禁用 24V 系统电源报警,并设置用于触发系统电源报警的电压下限和上限。“
报警
”视图包含以下参数。
参数
说明
启用系统电源报警
确定启用还是禁用系统电源报警上限和下限。
清除“
启用系统电源报警
”可禁用报警。禁用报警时,“
系统电源报警上限
”和“
系统电源报警下限
”不可用。
系统电源报警上限
为系统电源报警上限设置触发器。
当电压高于此值时,系统电源报警上限从关转换为开。
系统电源报警下限
为系统电源报警下限设置触发器。
当电压低于此值时,系统电源报警下限从关转换为开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal