搜索
PV5000Pages
配置系统电源报警属性
配置报警属性,以便在系统电源超出电压上限或下限时触发系统电源报警。
配置系统电源报警属性
在设备的选项卡上,选择“
报警
”。
在“
报警
”视图中,如果尚未选择“
启用系统电源报警
”,则选择该选项以启用系统电源报警。
在“
系统电源报警上限
”框中,输入系统电源上限报警在从关转换为开之前允许的最大电压值。
在“
系统电源报警下限
”框中,输入系统电源下限报警在从关转换为开之前允许的最小电压值。
“系统电源报警”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal