校准向导
使用此向导校准模拟设备。要执行校准过程,设备必须对控制器联机,并且至少已选择一个通道。
尽管校准模拟设备的目的对于输入和输出设备是相同的,但为了提高设备的精度和重复性,它们所涉及的过程还是有所不同。
- 校准输入设备时,使用电流、电压或欧姆校准器将信号发送到校准它的设备。
- 校准输出设备时,使用数字万用表 (DMM) 测量设备要发送出的信号。
“
校准向导
”中提供以下选项:- 成组校准通道
- 此选项的作用是同时对所有选定的通道应用一个参考信号。
- 输入校准模式
- 将参考下限信号附加到所有选定的通道
- 对所有选定的通道进行采样
- 将参考上限信号附加到所有选定的通道
- 对所有选定的通道进行采样
- 一次校准一个通道
- 使用此选项来为所选通道逐个应用参考信号,然后再移动到下一个通道。
- 输入校准模式
- 对于首个选定的通道,附加参考下限信号
- 对首个选定的通道进行采样
- 对于首个选定的通道,附加参考上限信号
- 对首个选定的通道进行采样
- 对于剩余的每个已选通道应用参考下限信号和参考上限信号
提供反馈