“校准向导”参数
“
校准向导
”包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道编号。 |
校准 | 标识要校准的通道。 选中待校准通道所对应的复选框。 |
校准范围 | 显示通道当前已配置的值。
|
校准增益 | 根据设备的报告显示校准增益值。 |
校准偏移量 | 根据设备的报告显示带符号的值。 |
校准状态 | 显示校准进行时各通道的校准状态。 |
参考下限 | 显示通道的参考下限信号值。 |
参考上限 | 根据通道配置显示参考上限源的值。 |
记录的参考值 | 指示测量的输出值。 有关万用表精度,请参见用户手册。 |
状态 | 为已启用的通道显示在校准过程中读取的值。
如果“ 状态 ”显示“错误 ”,则根据需要执行相应的操作:
|
提供反馈