子网掩码无效
子网掩码无效。
有效子网掩码地址包括 0.0.0.0 或由设置为 1 的连续位组成的地址(从第一个八位组的高位开始,从地址的第 31 位到地址的位 1)。
当某位设置为 0 时,将地址中的所有剩余位设置为 0。
始终将地址中的位 0 设置为 0。
有效的子网掩码地址包括:
- 0.0.0.0
- 128.0.0.0
- 192.0.0.0
- 224.0.0.0
- 240.0.0.0
- 248.0.0.0
- 252.0.0.0
- 254.0.0.0
- 255.0.0.0
- 255.128.0.0
- 255.192.0.0
- 255.224.0.0
- 255.240.0.0
- 255.248.0.0
- 255.252.0.0
- 255.254.0.0
- 255.255.0.0
- 255.255.128.0
- 255.255.192.0
- 255.255.224.0
- 255.255.240.0
- 255.255.248.0
- 255.255.252.0
- 255.255.254.0
- 255.255.255.0
- 255,255,255,128
- 255,255,255,192
- 255,255,255,224
- 255,255,255,240
- 255,255,255,248
- 255,255,255,252
- 255,255,255,254
提供反馈