主机名
主机名是标识网络中计算机的唯一名称。
在 Internet 上,主机名的格式为 comp.xyz.net。如果只有一个 Internet 站点,则主机名和域名相同。
如果一台计算机托管多个 Internet 站点,则该计算机可能具有多个主机名(例如 home.xyz.net 和 comp.xyz.net)。在这种情况下,home 和 comp 是主机名,xyz.net 是域名。
有效字符:
- 数字范围是在 0 至 9 之间
- 介于 A 和 Z 之间的字母字符(大写或小写)
- 破折号
- 句号
- 最多 48 个有效的 ASCII 字符
- 请勿使用句点或破折号作为第一个字符和最后一个字符
- 在最后一部分仅使用字母字符
- 请勿连续使用两个句点
有效主机名示例:
- HostName.com
- HostName
- HostName.123
- Host-2-Name.com
- HostName.DomainName.com
- Host123Name456.789DomanName000.com
非法主机名示例:
- .HostName.com
- HostName.com.
- HostName..com
- HostName.com-
- 123.com
- 1234567890
提供反馈