域名

有效字符:
  • 数字范围是在 0 至 9 之间
  • 介于 A - Z 之间的字母字符(大写或小写)
  • 破折号
  • 句号
  • 最多 48 个有效的 ASCII 字符
  • 请勿使用句点或破折号作为第一个字符和最后一个字符
  • 在最后一部分仅使用字母字符
  • 请勿连续使用两个句点
有效域名格式:
  • a.b.c.d
  • a.b.c
  • a.b
  • a
合法域名示例:
  • xyz.xxx.yyy.com
  • 123.xxx.yyy.com
  • 123.123.123.com
  • 123.123.com
非法域名示例:
  • 123,345,789,123
  • 1234567890
  • 123.
  • .467
  • 123..com
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal