搜索
PSModule
检测到不匹配的 EDS 条件
检测到不匹配的 EDS 条件;注册的 EDS 文件与用于创建已导入设备的 EDS 文件不匹配。
要更正问题:
如果当前注册的 EDS 文件不正确,请注册在创建设备时注册的 EDS 文件。
如果当前注册的 EDS 文件正确,则在导入期间跳过设备。使用当前注册的 EDS 文件重新创建设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal