EDS 文件与注册的文件版本不匹配

您尝试启动的设备的设备属性与用于创建设备实例的 EDS 文件以及当前位于您的计算机上的文件不匹配。例如,当前配置中的值不在 EDS 文件中有效的可能范围内。在下列情况下会发生此错误:
  • 创建设备实例时使用的 EDS 文件与该设备已注册的 EDS 文件版本不同。
  • 设备实例的配置数据已获得许可,但已注册的 EDS 文件未获得许可。
要解决此问题:
  1. 使用 EDS 向导取消注册当前驻留在您的计算机上的 EDS 文件,然后注册最初创建设备实例时使用的 EDS 文件版本。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“
    注册 EDS 文件
    ”以启动 EDS 向导。
  3. 删除现有的设备实例,并使用您的计算机上当前为所选设备注册的 EDS 文件重新创建设备实例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal