“服务器”视图参数
“
服务器
”视图包含以下参数。仅当处于联机状态且有可配置的 TCP 或 UDP 服务器时,参数才可用。
参数 | 说明 |
|---|---|
启用 | 通过选中或清除复选框启用或禁用端口。 |
名称 | 显示端口的名称。 |
端口 | 显示端口号。 |
协议 | 显示协议是 TCP 还是 UDP。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将待定编辑写入设备。 提示 :
|
提供反馈
参数 | 说明 |
|---|---|
启用 | 通过选中或清除复选框启用或禁用端口。 |
名称 | 显示端口的名称。 |
端口 | 显示端口号。 |
协议 | 显示协议是 TCP 还是 UDP。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新值。 |
设置 | 将待定编辑写入设备。 提示 :
|