搜索
PVMultiPortPages2
重置设备
使用“
重置
”来模拟切换电源。
重要提示:
重置设备会中断与设备的连接,以及与通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。在继续执行操作前,请确保此时的连接中断是可接受的。不应中断当前用于控制的设备的连接。
重置设备
在要更新信息的设备的选项卡上,选择“
重置
”。
在应用更改对话框中,选择“
是
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal