“网络”视图(TAP 设备)

使用“
网络
”视图查看端口的网络信息:
  • 查看设备是在线型/星型还是设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 网络中运行。
  • 查看网络的当前状态。
  • 使设备成为网络上的管理程序。
  • 选择“
    高级
    ”配置高级网络属性。
  • 如果网络拓扑为 DLR,还能够:
    • 查看活动环网管理程序的地址和优先顺序。
    • 查看管理程序的当前状态。
    • 查看环网故障数、环网故障状态,以及清除“频繁重复发生故障/恢复”故障。
    • 将环网故障计数重置为零。
    • 验证最后的节点故障位置。
  • 查看端口的缓冲区利用率。
仅当处于联机状态且设备配置文件中没有通信错误时,此信息才可用。某些设置仅当设备在 DLR 网络中时可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal