“网络”视图(网桥设备)
使用“
网络
”视图查看网络信息。显示的信息取决于设备配置文件与支持设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 的设备联机还是与支持并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 的设备联机。如果设备配置文件与支持 DLR 的设备联机,使用此选项卡可以:
- 查看此网络是在线型/星型网络中还是环形网络中运行。
- 查看网络的当前状态。
- 使设备成为网络上的管理程序。
- 查看活动环网管理程序的地址和活动管理程序优先顺序。
- 查看环网故障的相关信息(如环网故障数和环网故障状态)。
- 将环网故障计数重置为零。
如果设备配置文件与支持 PRP 的设备联机,使用此选项卡可以:
- 监控 PRP 网络中每个 LAN 及其所连接设备的运行状况。
- 重置诊断计数器。
仅当处于联机状态且设备配置文件中没有通信错误时,此信息才可用。
小贴士:
对于具有一个或多个可配置以太网端口对的控制器设备(例如
CompactLogix
5380),当 EtherNet/IP 模式设置不支持 DLR 时,“网络
”选项卡除“刷新
”外是空白的。提供反馈