“Internet 协议”视图

使用“
Internet 协议
”视图可查看和配置设备的 Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置。此设置定义了将数据发送到设备、从中获取信息以及如何在网络内传输数据的方法。在联机状态下,此视图中配置的值可用。
对于在
Studio 5000 Logix Designer®
中运行的控制器设备,您可以:
  • 查看 IP 设置。
  • 刷新通信以从设备获取最新的 IP 设置信息。
对于在
FactoryTalk® Design Studio
中运行的控制器设备以及对于非控制器设备,您可以:
  • 为设备选择所需的配置模式。
  • 如果使用手动配置选项,可输入 IP 设置。
  • 查看 IP 设置。
  • 刷新通信以从设备获取最新的端口配置设置信息。
根据设备,可以将 IP 设置配置为手动获取,或使用 BOOTP 或 DHCP 协议自动获取。
小贴士:
使用设备(适用于支持通过设备设置 IP 地址的那些设备)上的开关对 IP 地址进行设置。
如果使用此方式,可查看设备侧面的标签,了解有关开关设置、相应 IP 地址、子网掩码和网关地址的详细信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal