“Internet 协议 - 模块”视图参数
“
Internet 协议 - 模块
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 设置 | 指定 IP 设置配置模式:
|
物理设备 IP 地址 | 指定 IP 协议用于将信息发送至设备和从中获取信息时所用的地址。 |
子网掩码 | 指定 IP 地址方案的扩展,它可使一个站点对多个物理网络使用单一网络 ID。 |
网关地址 | 指定用于将各个物理网络连入网络系统的网关设备地址。 |
主 DNS 服务器地址 | 指定主 DNS 服务器的 IP 地址,用来保存数据的主副本。 |
次 DNS 服务器地址 | 指定次 DNS 服务器的 IP 地址,用来在主 DNS 不可用时保存数据的副本。 |
域名 | 指定用于标识设备所驻留的域的名称 |
主机名 | 指定设备的唯一标识字符串。 |
刷新 | 检索和显示设备中的最新信息。 |
设置 | 将待定编辑写入设备。 |
从模块 A 复制 | 根据模块 B 的连接类型和 IP 设置配置模式,从模块 A 填充 IP 设置配置。 仅当处于扫描器模式下且选择了“ 手动配置 IP 设置 ”时,“从模块 A 复制 ”才可用。 |
从模块 B 复制 | 根据模块 A 的连接类型和 IP 设置配置模式,从模块 B 填充 IP 设置配置。 仅当处于扫描器模式且选择了“ 手动配置 IP 设置 ”时,“从模块 B 复制 ”才可用。 |
提供反馈