无法修改设备定义

可能的错误消息:
  • 无法修改设备定义。将超出输入大小限制。
  • 无法修改设备定义。将超出输出大小限制。
  • 无法修改设备定义。将超出配置大小限制。
  • 无法修改设备定义。将超出输入和输出大小限制。
  • 无法修改设备定义。将超出输入和配置大小限制。
  • 无法修改设备定义。将超出输出和配置大小限制。
  • 无法修改设备定义。将超出输入、输出和配置大小限制。
可能的原因和解决方案:
  • 超出了一个或多个大小限制(输入、输出或配置)。大小是命令变量、设备变量和动态变量的总和。
  • 移除命令或设备变量,或减少动态变量的数量。
输入和输出大小限制为 228 字节。配置大小限制为 350 字节。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal