E300/E200 电子过载继电器
我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(不联网)电子过载保护继电器是全新的过电保护技术。它们采用模块化设计,有通信选项,提供诊断信息,简化了布线,并集成到 Logix 技术中。这些特点使得它们成为自动化系统中电机控制应用项目的理想过载保护选择。
我们的 Bulletin 193/592 E300™(联网)和 E200™(不联网)电子过载保护继电器是全新的过电保护技术。它们采用模块化设计,有通信选项,提供诊断信息,简化了布线,并集成到 Logix 技术中。这些特点使得它们成为自动化系统中电机控制应用项目的理想过载保护选择。
我们的 E100 电子型过载保护继电器是新一代基本层电子型过载保护继电器。这些继电器具有增强的功能,可以更好地保护您的电机保护投资。E100 具有更高的准确性和可重复性、热耗散更低的自供电设计以及积极的组件认证策略。
Rockwell Automation 宣布,Bulletin 193 IEC 和 592 NEMA E1 Plus 电子过载保护继电器将于 2021 年 4 月停产,不再销售。建议客户移植到我们的 E100 过载保护继电器。
新的尺寸、布线和盘柜设计图都是遗留产品更换时有挑战的部分。在 ROK Talk on Industrial Components 第 3 集中,Amanda Eason 介绍了如何通过 3 个简单步骤将 E3 Plus 更换为 E300。