搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
锁定受密码保护的图形对象
锁定受密码保护的图形对象,以防止其他
FactoryTalk Optix Studio
用户编辑受保护对象的子对象。
在
项目视图
或
编辑器
中,选择要锁定的对象旁边的
。
在
项目视图
和
编辑器
中,受密码保护对象的旁边将会显示
。子对象在
项目视图
中处于隐藏状态,无法进行编辑。
使用密码保护图形对象
解锁受密码保护的图形对象
password
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal