- FactoryTalk Optix Runtime 设置
- FactoryTalk Optix Runtime 权利
在运行时导入节点
在运行时导入节点需要进行初始配置。
先决条件
- 在运行时导入节点
- 在项目视图中,选择 OPC UA 客户端。
- 在属性中,选择运行时配置旁边的。运行时配置下会出现运行时配置。#
- 设置运行时配置属性:#
- 本地目标节点。向其中导入关注节点及其所有子节点的设计节点。
- 远程源节点。服务器信息模型中关注节点的路径,使用以/分隔的序列表示。选择所指示节点的全部子节点。无需指示服务器根节点。BrowseName
- 内容同步模式:
- 无同步。禁用节点和变量值的导入。
- 仅导入。导入所关注的节点,但不保留节点结构或已同步变量的值。
- 导入和同步值。导入所关注的节点,且变量值保持同步。
- 全同步。导入所关注的节点,且其结构和变量值保持同步。
- 包含远程源节点:
- 假。仅导入子节点。
- 真。将远程源节点和子节点中指示的节点都导入。
- 启用事件同步。在本地目标节点中指示的 OPC UA 客户端节点中,显示由“远程源节点”中指示的服务器节点生成的事件。
- 事件类型。由“远程源节点”中指示的服务器节点生成的事件中的关注事件类型,以及显示在本地目标节点中所指示的 OPC UA 客户端节点中的事件类型。小贴士: 选择并在 内部选择事件类型。添加动态链接
import
nodeset
提供反馈