在联机设备上激活 FactoryTalk Optix 运行时工具
通过运行时联机设备上的许可证管理器激活运行时权利。
- 使用 Windows 的“开始”菜单或桌面图标打开许可证管理器。
- 选择联机,以在运行时设备上激活新权利。
- 选择激活此设备的权利,然后选择下一步。权利密钥是为组织分配权利时使用的 FactoryTalk Optix 所创建的 25 个字符的密钥。
- 在 FactoryTalk Optix 登录页面上,选择权利以查看和复制权利密钥。
- 输入权利密钥,然后选择激活。
- 当权利成功激活后,选择确定。
- 在 FactoryTalk Hub 上,选择FactoryTalk Optix磁贴。
- 根据需要进行身份验证。请参见对 FactoryTalk Hub 帐户进行身份验证。
- 在顶部选择权利,然后选择组织权利以显示已分配的权利。
提醒事项:
将 FactoryTalk Optix 应用程序部署到运行时设备时,所有必需的运行时文件均随应用程序一起自动部署。
提供反馈