Call Home 许可证机制
Call Home 许可证机制中包含一个权利方案,适用于在 Docker 容器中运行的
FactoryTalk®Optix™
Runtime。FactoryTalk®Optix™
Runtime 可以在 Ubuntu 22.04 Docker 容器中运行。权利序列号将作为名为
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
的环境变量注入到 Docker 容器中。此变量可触发 Call Home 机制。权利流按如下方式进行:
- Docker 容器调用特定权利 Web API 来锁定指定的权利。
- 如果锁定请求成功,Docker 容器将每 30 分钟定期刷新一次权利锁定。
- Docker 容器在运行时终止时解锁权利,使其可用于主机转换。
小贴士:
如果 Docker 容器在终止时未解锁权利,请手动进行主机转换。每当运行时意外停止时,就会发生这种情况。
如果 Docker 容器在运行时期间对锁定的权利进行主机转换,将在下一次权利锁定刷新后收到主机转换通知。
仅当在权利锁定后与权利 Web API 的连接断开时,才会开始七天宽限期。
提供反馈