对 FactoryTalk Hub 帐户进行身份验证
FactoryTalk Hub 是一个安全的基于云的平台。
当前没有电子邮件或文本身份验证选项,因此必须使用身份验证器应用程序。如果手机上没有身份验证器应用程序,请按如下所示安装您喜欢的身份验证器应用程序,例如
Microsoft®
或 Google Authenticator:- 选择FactoryTalk Optix磁贴。
- 当保护帐户窗口打开时,打开手机中安装的身份验证器应用程序,选择 (+) 添加新帐户并扫描二维码。
- 在保护帐户窗口中输入显示在身份验证器应用程序中的一次性密码。
- 选择复制代码,并将密码粘贴到安全的位置。重要提示:如果您需要重置帐户或将身份验证应用程序移动到其他设备,系统将提示您提供此恢复密码。请务必将密码保存到安全的位置。如果有了新手机,并且需要通过身份验证器应用程序在此新手机上配置 MyRockwellAutomation 登录帐户,则需要再次完成多重身份验证 (Multi-Factor Authentication, MFA) 过程。如果您丢失密码,请从 FactoryTalk Hub 联系 Rockwell Automation 技术支持,然后选择以打开聊天窗口。
- 选择我已安全记录此代码,然后选择继续。FactoryTalk Optix 登录页面随即打开。
- (可选)在安装 FactoryTalk Optix 之前,请选择发行说明以了解有关此主题的更多信息。
提供反馈