安装和设置要求

安装和使用
FactoryTalk®Optix
系统组件时需要:
公司通常与公司用户可以加入的组织相关联。为公司激活的所有权利都会分配给该组织。
重要提示:
FactoryTalk®Optix
Studio Pro 权利分配给特定用户,
FactoryTalk®Optix
Runtime 权利则分配给特定运行时设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal