搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
创建变量
在
项目视图
中创建变量。
在
项目视图
中,选择要包含变量的文件夹或对象。
在
项目视图
工具栏中,选择
新增
,然后选择
变量
。
(可选)要更改变量数据类型,请在
属性
中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。
小贴士:
如果未看到所需选项,请选择
显示全部
。开始键入以选择要查找的条目。
要定义数组,请选择
数组
,然后输入数组维度。输入
0
以创建不受约束的数组。
在
属性
中,选择
并输入变量的值或创建动态链接。
如果编辑数组变量值,则会显示“数组”编辑器。有关更多信息,请参见
#
。
有关动态链接的更多信息,请参见
#
。
(可选)在
属性
中,选择
,选择
显示名称
,然后输入显示名称。
(可选)在
属性
中,选择
,选择
说明
,然后输入说明。
(可选)
设置变量的计量单位
。
(可选)
为变量添加范围
。
variable
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal