搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
从类型创建图形对象
从预定义的图形对象类型或自定义图形对象类型创建对象实例。
在
项目视图
的
UI
中,双击包含对象的容器。
将在编辑器中打开此容器。
从
类型视图
中,选择文件夹以导航到对象类型,然后将该对象拖到编辑器中。
小贴士:
您还可以在
项目视图
右键单击一个容器,并从
新建
上下文菜单中选择要添加的对象。
该对象实例将添加到容器中。如果向同一容器中添加同一对象的多个实例,则对象名称会附加一个递增数字。
编辑图形对象属性
。
type
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal