为现有事件添加方法
对象具有默认事件。选择在运行时发生事件的情况下要用于执行事件的方法。一个事件可以有多种执行方法。
- 在项目视图中,选择包含事件的对象。
- 在属性中的事件下面,选择要与方法关联的事件旁边的。
- 在选择窗口中,导航到要添加的方法并选择它:
- 全局方法。展开命令,然后展开方法节点以选择所需的方法。
- 局部节点。展开对象的节点以选择所需的方法。
- 选择选择。
- (可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。小贴士: 如果有多个别名与某个参数相关联,请选择以显示别名及其值的表。在该表中,可在别名值之间创建动态链接。
- (可选)将任何其他方法与该事件相关联。
method
提供反馈