Advanced-features-steps

高级功能步骤仓库

设置默认外部代码编辑器。请参见#
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见#
将 Visual Studio 设置为默认外部代码编辑器。请参见#
可从以下位置下载示例项目:
#
先决条件
可以通过以下方式移动证书:
  • 手动,仅在 Windows 目标上使用 Windows 资源管理器。
  • 远程,通过使用
    FactoryTalk Remote Access
  • 通过使用相同的应用程序。
  1. OPC UA
  2. 项目视图
    中,双击与 OPC UA 客户端关联的
    OPCUATagImporter
    对象。
    中间的窗格中将显示编辑器。
  3. 中:
    • 如果已列出证书,请选择证书并选择
      选择
    • 如果未列出证书:
      1. 选择
        导入文件
      2. 选择证书。有关更多信息,请参见#
      3. 选择
        选择
  4. 中:
    • 如果已列出私钥,请选择私钥并选择
      选择
    • 如果未列出私钥:
      1. 选择
        导入文件
      2. 选择私钥。有关更多信息,请参见#
      3. 选择
        选择
  5. 报表
    1. 属性
      中,编辑对象属性。
    2. 通过双击对象并在
      UI 编辑器
      中对其进行编辑,可以设计 UI。
  6. C#
  7. 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: Rockwell Automation 推荐使用
    Visual Studio®
    2022 或
    Visual Studio Code
    作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
  8. 保存
    CSPROJ
    文件。
  9. 编译项目。
  10. 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 的调试模式下,打开要检查的 NetLogic。
  11. 执行以下操作之一:
    • 如果 NetLogic 在运行时,请选择
      Start Debugging
      或按
    • 如果 NetLogic 在设计时,请在
      FactoryTalk Optix Studio
      中右键单击 NetLogic 并选择要执行的方法。
  12. 调试代码。
    有关在 Visual Studio 中进行调试的更多信息,请参见首先查看调试程序 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档
    有关在 Visual Studio Code 中进行调试的更多信息,请参见在 Visual Studio Code 中进行调试
  13. C# 示例应用程序
  14. 使用为项目名称保存的默认参数创建新项目。
    请勿修改除项目名称外的默认项目参数。有关更多信息,请参见#
  15. 创建新的运行时 NetLogic。请参见#
  16. 项目视图
    中,右键单击
    NetLogic
    文件夹,然后选择
    新建
    运行时 NetLogic
  17. 保存代码。
  18. 项目视图
    中,展开
    数据存储
    文件夹。
  19. 选择数据库。
  20. 双击 NetLogic。
    外部代码编辑器将打开。
  21. 保存项目。
  22. 排列界面元素。
  23. 容器步骤
    有关动态链接的更多信息,请参见#
    小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
    显示全部
    复选框。
  24. 小贴士:
    输出
    窗格中:
    • 设计时 NetLogic 错误会显示在
      Studio 输出
      选项卡中。
    • 运行时 NetLogic 错误会显示在
      ApplicationName
      选项卡中。例如,
      仿真器输出
    有关更多信息,请参见#
  25. 部署
  26. 在终端中,输入
    docker exec -it
    container_name
    bash
    以访问正在运行的容器 shell。
    container_name
    容器的名称。
    小贴士: 通过在终端输入
    docker ps -a
    ,可以列出
    Docker
    容器。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见#
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal