搜索
FactoryTalk Optix 安装指南
将区域设置语言添加到本地化字典中
将区域设置语言添加到本地化字典中,以在运行时可更改应用程序显示的语言。
在
项目视图
中,展开
翻译
,然后双击本地化字典。
在本地化字典的
翻译表
视图中,选择
添加区域设置
。
在
选择新区域设置
下面,选择区域设置语言,然后选择
。
在
已添加新区域设置
中,要将区域设置添加到所显示对象中,选择
是
。
将针对此区域设置显示一个新列。
add language
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal