纯文本订阅

有效负载格式应为纯文本。您必须定义一个“要写入的变量”,订阅者将使用有效负载值修改该变量。
BrowseName
SubscriptionPlainText
SuperType
订阅(SubscriptionBase)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
要写入的变量
Variable
链接到 MQTT 纯文本消息将复制到其中的特定字符串变量。
主题
Topic
(继承自订阅)
QoS
QoS
(继承自订阅)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal