同步所导入的标签

同步导入标签以更新其数据类型、名称和结构。
先决条件
  1. 同步所导入的标签
  2. 项目视图
    中,双击
    通信站
    下的
    TagImporter
    编辑器将在单独的选项卡中打开,并显示项目中每个控制器标签的状态。
    在以下情况下,可能会显示带有红色背景的已划掉的标签:
    小贴士: 如果脱机导入 FactoryTalk Design Studio 标签,则会在 FactoryTalk Optix 应用程序中导入和引用任何例程作用域标签。但是,如果随后通过 Logix Designer 部署 FactoryTalk Design Studio 项目,则不会将任何例程作用域标签部署或下载到控制器,因为 Logix Designer 不支持例程作用域标签。因此,如果将该 FactoryTalk Optix 应用程序部署到运行时设备并将该应用程序连接到控制器,则例程作用域标签引用会在运行时显示错误,因为标签未下载到控制器。
  3. 对标签进行任何必要的编辑。
  4. 选择
    应用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal