项目节点仓库
使用
项目视图
中的搜索
可以搜索和筛选树结构中的项目节点。- 在项目视图中,选择要包含变量的文件夹或对象。
- 在项目视图工具栏中,选择
新增,然后选择 - (可选)要更改变量数据类型,请在属性中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。小贴士:如果未看到所需选项,请选择显示全部。开始键入以选择要查找的条目。要定义数组,请选择数组,然后输入数组维度。输入0以创建不受约束的数组。
- 在属性中,选择并输入变量的值或创建动态链接。
如果编辑数组变量值,则会显示“数组”编辑器。有关更多信息,请参见array-editor.html。有关动态链接的更多信息,请参见create-dynamic-links.html。 - 在项目视图中,选择变量。
- 在EURange下面,填写:
- 下限。变量值的下限
- 上限。变量值的上限。
- 约束。如果为真,可约束变量的下限值和上限值。
- 为变量值选择计量单位,然后选择选择。
- 在属性中,选择变量值中的计量单位。
- 在编辑器中,管理枚举成员:
- 要添加成员,请选择并填写:

- 值。枚举成员值。值通常是连续整数。
- 显示名称。枚举成员的名称。
- 说明。关于枚举成员的其他信息。
- 要编辑值、显示名称或说明,请双击相应的单元格并输入新值。
- 要移除成员,请选择相应行中的单元格并选择。删除
- (可选)在属性中,选择,选择
显示名称,然后输入显示名称。 - (可选)在属性中,选择,选择
说明,然后输入说明。
此计量单位将出现在该变量的值中。
将光标悬停在工具提示上会出现显示名称和说明。
提供反馈