创建高级 SVG 图像对象
添加代表传送带的高级 SVG 图像对象,并将其机架表示形式动态链接到报警。
先决条件
下载并提取 SVG 1.2 Tiny 图像。
- 创建高级 SVG 图像对象
- 创建图像对象:
- 在项目视图窗格中,右键单击MainWindow (type),然后选择。
- 将光标悬停在图像上,选择并输入
ConveyorImage。
- 配置图像对象:
- 双击画布上的空图像。
- 选择,在
导入文件导入文件中选择要导入的文件,然后选择选择。 - 在 下面,将ID值设置为ConveyorChassis。
- 使用条件转换器在值和ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable之间创建复杂动态链接。
提供反馈