搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
饼图样式
饼图的样式
BrowseName
PieChartStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色
孔尺寸百分比
HoleSizePercent
Percentage
内圆在整个对象内的宽度
字体系列
FontFamily
Font
字体系列
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
Size
字体大小
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal