RA EtherNet/IP 工作站

BrowseName
RAEtherNetIPStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
路径
Route
指向 RA EtherNet/IP 控制器的路径 (例如,192.168.1.10\Backplane\1)
超时
Timeout
通信超时
启用扩展属性
EnableExtendedProperties
启用对控制器的扩展属性支持
状态变量
StationStatusVariables
工作站状态信息
Alarms
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal