要采样的变量
使用数据记录器对象进行采样的变量
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
死区模式 | DeadBandMode | (仅用于值变化采样模式) 用于计算值相对于前一次采样所发生变化的方法,在此范围内不进行采样。它优先于记录器死区常规模式。无: 任何变化;绝对: 变量值的绝对变化;百分比: 变量值的百分比变化 | |
死区值 | DeadBandValue | (仅用于值变化采样模式) 死区间隔的值。它优先于记录器死区常规值。例如,如果值为 5,记录器仅在变量相对于前一次采样有至少 ± 5 的绝对或百分比变化时才对变量进行采样 |
提供反馈