搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建列表框
创建用于显示数据存储数据的列表框。
创建列表框:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
数据控件
列表框
。
将光标悬停在列表框上,选择
并输入
RandomDataListBox
。
配置列表框:
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
属性
中,在
模型
和
ProjectName
数据存储
RandomStringsDataStore
之间创建动态链接。
使用字符串格式器在
查询
和
DataFilterTextBox
的
文本
之间创建复杂动态链接。
格式
SELECT Column1 FROM Table1 WHERE Column1 LIKE '%{0}%'
{0} DynamicLink
ProjectName
UI
MainWindow (type)
DataFilterTextBox
文本
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
显示值路径
和
{别名}
{Item}
PointedNode
Column1
之间创建动态链接。
小贴士:
可能需要手动输入
Column1
。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
在
排序依据
和
{别名}
{Item}
PointedNode
Column1
之间创建动态链接。
小贴士:
可能需要手动输入
Column1
。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发可筛选的列表框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal