创建并配置数据存储

为可筛选列表框中显示的随机数据创建数据库。
  1. 创建数据存储:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      数据存储
      ,然后选择
      新建
      嵌入式数据库
    2. 将光标悬停在数据库上,选择
      Edit
      并输入
      RandomStringsDataStore
  2. 配置数据存储:
    1. 属性
      中,选择
      旁边的
      Add
    2. 选择
      旁边的
      Add
    3. 选择
      列 1
      旁边的
      BaseDataType
      ,然后选择
      String
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal