搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
选项卡位置
选项卡相对于控件的位置
BrowseName
NavigationPanelTabPositionEnum
值
值
DisplayName
说明
0
顶部
选项卡显示在控件上方
1
底部
选项卡显示在控件下方
2
左侧
选项卡显示在控件左侧
3
右侧
选项卡显示在控件右侧
4
隐藏
不显示任何选项卡
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal