搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
Micro 控制器驱动程序
用于与 Micro800 或 MicroLogix 1400 控制器通信的驱动程序
BrowseName
MicroControllerDriver
SuperType
通信驱动程序
(CommunicationDriver)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
控制器类型
ControllerType
Controller type
Micro800 或 MicroLogix 1400
协议
Protocol
Protocol
以太网或串行通信协议
传输模式
SerialProtocol
Transmission mode
全双工(用于同时双向通信)或者半双工(用于一次单向通信)
串行端口
SerialPort
String
用于与调制解调器相连的桥接服务的串行端口号
波特率
Baudrate
UInt32
与目标通信设备的波特率相匹配所需的 RCB 串行通信速度
数据大小
DataSize
Byte
字节数
奇偶性
Parity
Parity
错误检测方法
停止位
StopBits
Stop bits
停止位数
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal