数值动画

单个动画
BrowseName
NumberAnimation
SuperType
抽象动画(AbstractAnimation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
From
范围的起始值
To
范围的最终值
持续时间
Duration
动画的持续时间,以毫秒为单位
插值
EasingCurve
定义用于设置值变化动画的插值分布
目标
Target
用作当前方法、事件或操作的目标的对象
正在运行
Running
(继承自抽象动画)
循环
Loops
(继承自抽象动画)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal