导航面板样式

导航面板的样式
BrowseName
NavigationPanelStyle
SuperType
控件样式(ControlStyle)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
颜色
InactiveColor
范围的颜色
非活动文本颜色
InactiveTextColor
非活动元素的文本颜色
活动主颜色
ActivePrimaryColor
该颜色用于指示当前选定选项卡的颜色
活动次颜色
ActiveSecondaryColor
该颜色用于指示当前选定选项卡的文本颜色,当“外观”带下划线
背景颜色
BackgroundColor
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
字体系列
FontFamily
字体系列
字体粗细
FontWeight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
字体大小
半径
Radius
对象角度的半径
图标使用文本颜色
IconUsesTextColor
当设置为“真”时,选项卡的图标将设置与选项卡文本具有相同的颜色
选项卡间距
TabSpacing
设置选项卡之间的间距
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈