导航面板

一种面板,其中包含其他面板,可自动按可导航选项卡形式对所包含的其他面板进行组织
BrowseName
NavigationPanel
SuperType
容器(Container)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
连接的面板加载器
AttachedPanelLoader
用于显示导航面板内容的面板加载器
当前面板
CurrentPanel
显示的面板节点的节点 ID
选项卡位置
TabPosition
导航选项卡在 Y 轴上的位置
选项卡高度
TabHeight
设置所有选项卡的高度。当设置为“自动”时,所有选项卡的高度都调整为最高选项卡的高度
选项卡宽度
TabWidth
当将所有选项卡设置为固定大小时,设置所有选项卡的宽度。当设置为“自动”时,选项卡的宽度会根据其内容宽度自动调整
当前选项卡索引
CurrentTabIndex
当前选定的选项卡的索引
外观
Appearance
导航面板的外观
样式
Style
已应用到控件的图形样式
面板
Panels
要显示的面板对象的集合
移动对象
MoveTarget
(继承自容器)
可见
Visible
(继承自元素)
已启用
Enabled
(继承自元素)
不透明度
Opacity
(继承自元素)
左边距
LeftMargin
(继承自元素)
上边距
TopMargin
(继承自元素)
右边距
RightMargin
(继承自元素)
下边距
BottomMargin
(继承自元素)
宽度
Width
(继承自元素)
高度
Height
(继承自元素)
水平对齐
HorizontalAlignment
(继承自元素)
垂直对齐
VerticalAlignment
(继承自元素)
旋转
Rotation
(继承自元素)

方法

按选项卡索引更改面板
BrowseName
ChangePanelByTabIndex
通过提供所需选项卡的索引来更改当前面板
InputArguments
名称
DataType
说明
Index
要加载的面板的索引
AliasNode
面板中要显示的指向任何别名的节点
按选项卡名称更改面板
BrowseName
ChangePanelByTabName
通过提供新的面板名称来更改当前面板
InputArguments
名称
DataType
说明
PanelItemBrowseName
面板的 BrowseName
AliasNode
面板中要显示的指向任何别名的节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal