搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
标签样式
标签的样式
BrowseName
LabelStyle
SuperType
控件样式
(ControlStyle)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
文本颜色
TextColor
Color
要显示的文本的颜色
字体系列
FontFamily
Font
字体系列
字体粗细
FontWeight
Font weight
字体粗细
字体斜体
FontItalic
Boolean
启用/禁用文本中的斜体
字体大小
FontSize
Size
字体大小
背景颜色
BackgroundColor
Color
如果外观为默认、带边框的圆形或带边框的矩形,则为按钮的颜色。如果外观为强调,则颜色为样式表的高亮颜色属性中设置的颜色
半径
Radius
Size
对象角度的半径
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal