MELSEC Q 工作站

表示 MELSEC Q PLC 的对象
BrowseName
MelsecQStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
最大作业大小 (以字节为单位)
MaximumJobSizeInBytes
从控制器传输标签的最大字节。0 = 128 字节 (最大值)
最大差距 (以字节为单位)
MaximumGapInBytes
同一传输的两个标签之间的最大距离 (以字节为单位)
IP 地址
IPAddress
控制器以太网模块的 IP 地址
端口
Port
将其设置为在 PLC 以太网模块中配置的 TCP 或 UDP 连接的本地工作站端口号。请注意,必须使用十进制格式。当选择 TCP/IP 协议 (请参见驱动程序设置) 时,服务器端口的默认值为 0,如果选择 UDP/IP 协议,则默认值为 5000
超时
Timeout
从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)
网络号
NetworkNumber
将其设置为控制器以太网模块的网络号
PC 编号
PcNumber
将其设置为控制器以太网模块的工作站编号
数字基数
NumberBase
用于寻址控制器内存的数字基数
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal