﻿WEBVTT

NOTE duration:"00:04:43.8400000"

NOTE recognizability:0.825

NOTE language:en-us

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:06.000 --> 00:00:07.180
我是 Matt Symanski。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:07.180 --> 00:00:08.716
来自 

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:08.716 --> 00:00:10.256
Green Bay Packaging 的工厂运营副总裁。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:10.260 --> 00:00:12.735
Green Bay Packaging 是一家

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:12.735 --> 00:00:14.220
一体化包装制造商。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:14.220 --> 00:00:14.716
通过业务一体化，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:14.716 --> 00:00:16.700
也就是通过自己的造纸厂

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:16.749 --> 00:00:18.344
来制造纸张，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:18.344 --> 00:00:19.939
然后将其转化为瓦楞纸包装，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:19.994 --> 00:00:22.094
然后应用于从购买点展示到

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:22.094 --> 00:00:24.068
洗碗机包装等

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:24.068 --> 00:00:26.738
各种应用。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:26.740 --> 00:00:28.378
这是 35 年来威斯康星州

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:28.378 --> 00:00:29.940
的第一家新造纸厂。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:29.940 --> 00:00:32.136
事实上，我们拥有庞大的生产设施。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:32.140 --> 00:00:33.230
但它已经太老了。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:33.230 --> 00:00:35.806
创立至今已经 70 多年。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:35.810 --> 00:00:38.930
从 20 世纪 50 年代、

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:38.930 --> 00:00:39.986
不，是 20 世纪 40 年代至今，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:39.986 --> 00:00:42.130
我们的业务已经发生了巨大变化。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:42.130 --> 00:00:43.691
我们很清楚，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:43.691 --> 00:00:45.422
我们需要做出决定，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:45.422 --> 00:00:47.258
并且已经做出决定，就是在 2017 年，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:47.258 --> 00:00:48.836
用现在的新工厂取代了

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:48.836 --> 00:00:50.902
当时的旧工厂。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:50.902 --> 00:00:52.174
在新工厂的启动阶段，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:52.174 --> 00:00:54.277
罗克韦尔的参与

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:54.277 --> 00:00:55.685
起到了至关重要的作用。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:55.690 --> 00:00:56.785
引入新技术，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:56.785 --> 00:00:58.610
帮助我们的操作员了解它，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:00:58.610 --> 00:01:00.050
帮助我们的技术人员解决

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:00.050 --> 00:01:01.850
新技术实施过程中的问题，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:01.850 --> 00:01:03.608
这些都是罗克韦尔给予的重要帮助。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:03.610 --> 00:01:04.274
给予的大力支持，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:04.274 --> 00:01:06.266
强大的资源帮助我们顺利度过

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:06.266 --> 00:01:08.087
项目的启动阶段。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:08.090 --> 00:01:10.178
我们想要实现控制

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:10.178 --> 00:01:11.222
系统集中化。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:11.230 --> 00:01:14.950
所以，我们建立了容纳

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:14.950 --> 00:01:16.750
控制器的

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:16.750 --> 00:01:18.190
专用区域。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:18.190 --> 00:01:19.635
我们希望所有操作员

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:19.635 --> 00:01:21.470
都在一个地方工作。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:21.470 --> 00:01:24.284
我们希望我们的控制基础设施

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:24.284 --> 00:01:27.288
适合我们当下的条件，也可以

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:27.288 --> 00:01:29.724
满足未来的扩展需求。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:29.730 --> 00:01:32.082
而我们遇到的其他问题之一

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:32.082 --> 00:01:34.890
就是网络。很多 OEM 

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:34.890 --> 00:01:38.490
对网络有自己的看法，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:38.490 --> 00:01:40.800
他们认为，如果我们将他们联合起来，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:40.800 --> 00:01:43.656
就会建立起一个很棒的工作网络。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:43.660 --> 00:01:45.420
事实并非如此。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:45.420 --> 00:01:48.090
说实在的，既然有了罗克韦尔，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:48.090 --> 00:01:50.277
而且他们的网络工程师做到了能与

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:50.277 --> 00:01:52.885
所有这些集团组织对话，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:52.885 --> 00:01:55.430
并以完美的方式将大家聚在一起，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:55.430 --> 00:01:57.380
所以，我们完全没必要

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:57.380 --> 00:01:58.940
担心这件事。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:01:58.940 --> 00:02:00.125
在工厂中，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:00.125 --> 00:02:02.510
我们大约有 10 万个标签，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:02.510 --> 00:02:04.910
我们将它们汇总并归入历史记录中。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:04.910 --> 00:02:08.130
然后，将这些应用在日常运营中。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:08.130 --> 00:02:10.167
我们不但将它们用在控制环境中，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:10.170 --> 00:02:13.034
还用在我们的销售

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:13.034 --> 00:02:16.253
和库存规划以及

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:16.253 --> 00:02:19.263
内部销售环境中。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:19.270 --> 00:02:20.428
不仅如此，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:20.428 --> 00:02:22.358
我们还将这些信息用于

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:22.358 --> 00:02:23.130
维护计划。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:23.130 --> 00:02:25.797
这样一来，当我们开始看到

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:25.797 --> 00:02:28.324
泵即将

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:28.324 --> 00:02:30.750
损坏或者阀门需要干预的迹象时，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:30.750 --> 00:02:32.346
我们可以即刻安排工单，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:32.346 --> 00:02:34.049
而不是放任它们演变为真正的故障，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:34.050 --> 00:02:35.660
这会给我们节约大量时间。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:35.660 --> 00:02:38.132
金钱和停机时间。FactoryTalk Asset

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:38.132 --> 00:02:40.713
Center 几乎可以让我们在

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:40.713 --> 00:02:43.275
后台提供支援工作，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:43.275 --> 00:02:46.225
完全不需要人工干预。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:46.230 --> 00:02:47.985
它让我们高枕无忧，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:47.985 --> 00:02:49.827
因为我们永远不会丢失这些信息。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:49.830 --> 00:02:51.606
它能随时提供支持，并且

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:51.606 --> 00:02:52.790
始终在后台运行。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:52.790 --> 00:02:55.918
所以新工厂绝对

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:55.920 --> 00:02:57.243
是走在最前沿的，

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:57.243 --> 00:02:59.448
提供极为安全的工作环境。

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:02:59.450 --> 00:03:01.730
这种环境可以让

NOTE Confidence: 0.8161057625

00:03:01.730 --> 00:03:03.250
操作员更紧密地协作，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:03.320 --> 00:03:04.952
这是旧工厂

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:04.952 --> 00:03:07.000
难以企及的。

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:07.000 --> 00:03:09.695
新操作员如今在

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:09.695 --> 00:03:11.564
集中式控制室中工作，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:11.564 --> 00:03:13.797
数据就呈现在他们面前，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:13.800 --> 00:03:16.705
利用大量的罗克韦尔自动化

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:16.705 --> 00:03:19.471
设备和 PlantPAx 打造

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:19.471 --> 00:03:21.637
覆盖全厂的控制方案。

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:21.640 --> 00:03:24.250
这种信息共享能力提升了

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:24.250 --> 00:03:26.429
效率，让

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:26.429 --> 00:03:28.631
工厂更有机会

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:28.631 --> 00:03:31.298
实现前所未有的产量。

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:31.300 --> 00:03:32.548
从罗克韦尔的角度来看，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:32.548 --> 00:03:35.297
工厂配备了大量低压

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:35.297 --> 00:03:37.062
供电设备。

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:37.062 --> 00:03:39.417
从 MCC、中压控制系统到遍及全厂的 Power

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:39.417 --> 00:03:41.600
Flex 变频器，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:41.600 --> 00:03:44.186
所有控制器都属于控制

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:44.186 --> 00:03:47.099
逻辑平台，并且都基于 PlantPAx，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:47.099 --> 00:03:49.352
它们提供了 1650 多个不同

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:49.352 --> 00:03:52.440
屏幕，共同构成了整个项目。

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:52.440 --> 00:03:54.000
所有屏幕的

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:54.000 --> 00:03:55.560
并行开发、

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:55.560 --> 00:03:57.555
所有设备的构建、

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:57.555 --> 00:03:59.380
所有站点的交付以及

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:03:59.380 --> 00:04:01.265
项目整体的按时投用

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:01.265 --> 00:04:03.097
是一项巨大工程，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:03.100 --> 00:04:04.297
很高兴看到一切

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:04.300 --> 00:04:06.025
最终都按计划进行。无论项目的规模

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:06.025 --> 00:04:07.060
或时间线如何，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:07.060 --> 00:04:09.238
我相信罗克韦尔自动化

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:09.238 --> 00:04:11.754
都能及时交付

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:11.754 --> 00:04:13.740
，并确保我们能够作出积极贡献，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:13.740 --> 00:04:15.927
使项目最终取得成功。

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:15.930 --> 00:04:19.154
通过技术支持、持续培训以及

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:19.154 --> 00:04:21.870
对我们员工的支持，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:21.870 --> 00:04:22.772
罗克韦尔帮助

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:22.772 --> 00:04:24.576
我们实现不间断无忧运营。

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:24.580 --> 00:04:26.242
审视我们当下的工作，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:26.242 --> 00:04:28.041
同时制定能够满足造纸业未来需求的发展战略，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:28.041 --> 00:04:29.636
无论是针对眼前的新工厂项目，

NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:29.640 --> 00:04:31.616


NOTE Confidence: 0.841664685909091

00:04:31.616 --> 00:04:33.698
还是我们在未来希望达成的其他目标。