Loading
Press Release | 2025 年 12 月 9 日

罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合

罗克韦尔 MES 产品不仅满足制造商的当下需求,更为未来自主运营奠定基础

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automation Fair 2025 Summits

(2025 年 12 月 9 日,中国上海)- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化( NYSE: ROK )近日宣布对其 MES 产品组合进行一系列战略创新升级,重点关注灵活性、可扩展性与弹性。

罗克韦尔的弹性 MES 产品组合是一种云原生、可互操作的 MES 平台,旨在跨越OT(运营技术)和IT(信息技术)系统实现统一运营。这种弹性模块化方法可加速价值实现、简化运营并助力制造商按需扩展,为自主运营赋能。

传统 MES 解决方案通常在相互孤立的环境中运行,限制了 OT 与 IT 之间的可见性。根据罗克韦尔第十版年度《智能制造现状报告》,21% 的领先制造商将集成挑战列为主要的内部难题。从物料和库存到生产和工具,罗克韦尔的弹性 MES 产品提供了覆盖制造全生命周期的统一平台,能够助力制造商消除集成壁垒。而通过嵌入式分析、人工智能( AI )驱动的洞察和互联工人技术等手段,可保证生产的敏捷性、可见性,并实现持续优化。

制造业研究服务机构 IDC 副研究总监 Lorenzo Veronesi 表示:“传统 MES 虽是基础架构,但在快速变化的时代,却已成为制造商进一步提升敏捷性的阻碍。未来属于现代化、灵活且可扩展的 MES 平台,它使制造商能够按需重新配置流程、在整条数字主线上实现无缝集成,并加速创新迭代。这一演变标志着行业向高适应性、面向未来的运营模式迈出了关键一步。”

罗克韦尔自动化产品管理副总裁 Anthony Murphy 表示:“我们的弹性 MES 战略和相关的投资,正驱动制造商在优化并增强运营环节互联性方面迈向根本性转变。自建系统与相互孤立的系统架构增加了成本、风险和复杂性,而罗克韦尔的弹性 MES 将 OT 和 IT 中的关键应用程序统一整合到云原生弹性架构中,伴随客户共同成长。”

罗克韦尔弹性 MES 解决方案

罗克韦尔 MES 解决方案作为现代制造业的数字主干,将软件、硬件和服务连接至统一的 OT/IT 环境。平台专为互操作性和可扩展性而设计,将云端能力与边缘的弹性相结合。

罗克韦尔 MES 产品组合包括以下弹性特质:

  • 聚焦解决制造难题:专为离散制造、混合制造和强监管要求行业量身定制,确保合规性、可追溯性和安全性。
  • 功能全面:采用嵌入式 AI 技术的多租户软件即服务( SaaS )环境,为制造商的自主运营之路领航。
  • 统一的 OT/IT 集成:无缝互联,提供全面可见性和更强业务弹性。
  • 可扩展性设计:安全且具备弹性的平台,旨在与现有系统集成并驱动 AI 等新兴技术的采用。
  • 弹性化的边缘到云部署:从云配置到混合配置,提供灵活选项,满足各站点的运营需求。

Wonton Food Inc. 首席财务官 David Rudofsky 表示:“Plex 使我们能够按照自身节奏灵活发展数字基础设施。我们首先采用了适合自身需求的功能,但在未来,还可根据需要增设更多功能,例如物料追踪和生产效率提升。对于食品和饮料等行业而言,罗克韦尔的 MES 产品简化了 SQF 认证和客户审计方面的合规工作,并通过消除繁琐的定制过程来缩短实施时间。依托这一安全互联的基础架构,我们的运营得以持续精进、受益匪浅。”

运营成效和业务成果

全球各地的制造商已见证了罗克韦尔 MES 解决方案的优势:

  • 一家文具、打火机和剃须刀制造商利用 Plex 制造执行系统实现了生产的灵活拓展并获得了实时生产的可视化能力。
  • 一家烘焙配料制造商通过 Plex MES 实现了 WIP 管理自动化,并改善了财务表现和运营效率。
  • 一家制药开发商采用了 FactoryTalk® PharmaSuite®,以创建数字化制造核心提高效率。

罗克韦尔的 MES 产品组合可提供智能决策指导和预测性洞察,并提升运营敏捷性,不仅帮助制造商简化生产,更助力其迈向自主运营。

点击此处,了解有关罗克韦尔弹性 MES 解决方案的更多信息。

发布时间 2025年12月9日

关于 Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。


媒体联系人:

杨韵迪 
联系:

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合