Loading
新闻稿
Recent ActivityRecent Activity

罗克韦尔自动化发布全新HiLINE 800 智能低压动力中心

出厂即用,节能高效,助力企业加速实现智能制造

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
罗克韦尔自动化发布全新HiLINE 800 智能低压动力中心 hero image

(2022年 2月28日,中国上海)罗克韦尔自动化近日推出全新的Allen-Bradley® HiLINE 800™ 智能低压动力中心,可为客户提供出厂即用、节能高效和高性价比的电机控制及低压配电解决方案,满足市场对采用智能设备的经济型 IEC 开关设备和 MCC(电机控制中心)产品的需求,并支持打造互联企业。

全新智能低压动力中心HiLINE 800 是一款为更高的安全性、智能化和可扩展性而设计的动力和电机控制解决方案,符合 GB/T 7251.8 标准,同时在空间、能源和成本上都提供更高效益,是石油、化工、冶金、水处理、水泥、矿山等行业风机、泵类控制的一款理想电机控制解决方案。

Main Image

 

HiLINE 800 使用设备间完全隔离的设计、配备成熟可靠的 HiLINE 母线结构并通过 IEC 和 CCC 认证和测试,水平母线置于柜顶部,远离各个单元,具有更好的母排散热能力。HiLINE 800的Form 3 的安全解决方案,对其他单元进行定期维护时,走线槽中的接线端子与其他回路接线端子相互隔离,与传统设计相比具有更好的安全性。

此外,HiLINE 800采用 SecureConnect™ 技术,支持在门板关闭的情况下移除或插入抽屉,在单元门板不打开的情况下断开主回路连接,并且可以在不接通主回路电源的情况下,对控制和网络连接进行测试,大幅提高更换抽屉或元器件时的安全性,缩短维护和停机时间。

作为智能制造的引领者,罗克韦尔自动化将SEEE(安全、节能、环保、高效)可持续发展观全面贯彻于智能制造。针对中国市场需求创新推出的智能运维Rockii解决方案以工业物联网、人工智能、AR/VR等创新技术为支撑,面向未来的数字化转型平台全面覆盖云服务的SaaS、PaaS、IaaS三层架构,具备开放兼容、持续拓展、自主控制的特性。HiLINE 800作为IaaS层重要组成部分全面支持动力系统操控、数据采集及监视、能效管理及高效运维。

HiLINE 800具有优秀的硬件集成能力,产品单元内融入了先进的电机控制技术,交流变频器、软启动器和智能马达保护器等智能元器件,均支持EtherNet/IP网络,并为用户提供从应用底层收集数据的能力,统一的数据接口极大地方便了企业底层数据的采集、汇总、转换至上层管理系统,实现数据的统一和一致性。

智能化的硬件配置结合罗克韦尔自动化的FactoryTalk 软件,HiLINE 800可实现智能化运行和维护管理,无需接触带电设备打开机柜门即可通过可用的门上通信端口连接到网络,而且借助智能运维管理系统,用户可对所有单元进行远程监控、配置和故障排除,实现预测性维护。

HiLINE 800以实现客户价值为中心,专为满足客户和行业需求而设计。HiLINE 800提供固定式和抽出式柜体两种柜体类型,占用空间更小,具有高度的灵活性,可在工厂对固件进行标准化,可对交换机进行配置,还可对设备进行预先编程,出厂时完成全部组装,包括安装、预配置和验证的 EtherNet/IP 网络基础设施。除了编程和网络基础设施外,用户界面也可以预先配置。因此,该系统在交付时真正达到了出厂即用。通过预先配置和预先测试程序,用户可节省高达 90% 的开发、调试和安装时间。

HiLINE 800的生产、销售和服务均在本地进行,这有助于改善用户启动和调试体验,并提供持续支持。罗克韦尔自动化提供的项目管理能力有助于客户全球合作的顺利进行,全面的工程服务将为您的工业应用带来更多价值。

发布时间 2022年2月28日


罗克韦尔自动化在中国

罗克韦尔自动化公司是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔自动化公司拥有119年历史,总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,约有员工 24,000 名,业务遍布 100 多个国家和地区。

在中国,罗克韦尔自动化设有28个销售机构(包括香港和台湾地区),4个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,以及2个生产基地,拥有超过2,000名员工。公司与中国区11家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

作为智能制造的引领者,罗克韦尔自动化将SEEE(安全、节能、环保、高效)可持续发展观全面贯彻于智能制造,旨在通过领先的自动化、数字化和智能化技术为各行业深度赋能,依托IT/OT融合创新的互联企业解决方案,推动中国社会的可持续发展,引领未来无限可能。

 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化
仇晔琳

+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 出厂即用,节能高效,助力企业加速实现智能制造