Loading
新闻稿
Recent ActivityRecent Activity

罗克韦尔自动化智能变频器PowerFlex 755TS将面向更多应用

全新PowerFlex 755TS变频器可有效提高电机运行效率,缩短故障停机时间,在电机控制应用中发挥重要作用

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
罗克韦尔自动化智能变频器PowerFlex 755TS将面向更多应用 hero image

(2022年 1月26日,中国上海)全球领先的工业自动化、信息化与数字化转型公司罗克韦尔自动化近日宣布将扩展 PowerFlex交流变频器产品组合,以支持更广泛的电机控制应用场景。扩展后的PowerFlex 755TS变频器采用了 TotalFORCE 技术,将为客户带来更灵活、更高性能和更智能的体验。 

全新PowerFlex 755TS变频器是罗克韦尔自动化首款采用 TotalFORCE 技术的六脉冲整流变频器,可以帮助客户实现充分利用设备。在此之前,TotalFORCE 技术只应用于采用有源前端技术的 PowerFlex 755T 变频器。如今,该技术可以应用于更广泛的场景中,不仅包括传统的风扇、泵和传送带,还包括要求高性能的先进电机控制过程,从而替代专用变频器解决方案。 

该款新产品几乎适用于所有电机控制应用,可带来简洁且一致的用户体验,具体主要体现在以下三个方面:

• 灵活且高性能控制:PowerFlex 755TS变频器的功率范围、电压等级和性能能够满足多种电机控制应用的需求。因此,用户可使用同一款变频器应用于多种应用,从而简化支持工作,并减轻人力负担。

• 运行智能化:内置预测模型可利用持续运行监测功能来计算变频器组件的预测剩余寿命。用户了解这些信息后,可根据需要更换组件,无需定期更换,从而缩短故障停机时间,降低维护成本。

• 易于调试和优化:通过自适应控制功能,变频器可以监测机器随时间变化的特性,并对这种变化自动进行补偿。这有助于用户对变频器进行快速调试,无需经验丰富的调试专员就可在变频器的整个生命周期内对其进行维护。此外,这也有助于减少机械磨损,延长正常运行寿命。

罗克韦尔自动化产品经理 Adam Davis 表示:“TotalFORCE 技术现已应用于传统的六脉冲整流变频器中,因此将有更多的工业企业可以体验到该技术的优势。PowerFlex 755TS变频器兼顾了卓越的性能和智能,有助于用户提高运营效率,减轻人力负担,其在变频器市场上具有领先的优势地位。”

PowerFlex 755TS 变频器还有加强防护版本(XT版)的选项,可帮助变频器在腐蚀性气体环境中延长正常运行时间及工作寿命。该款变频器已严格按照高标准的腐蚀性环境测试方案进行了测试和验证。不仅根据行业领先的ASTM B845  Method K进行了混合流气体 30 天暴露测试,还进行了超出现有行业标准要求的专业测试。

为加强工业应用中的网络安全,PowerFlex 755TS变频器还支持CIP Security。使用该功能后,CIP Security可保证数据的可靠性、完整性和机密性,以此增强控制系统的安全性,防范攻击者进行远程恶意访问和操作。

755TS变频器的设计支持从其他PowerFlex 750变频器轻松升级。755TS变频器的机械和电气特性都与其他PowerFlex 755变频器相同,即插即用,且采用相同物理尺寸、安装孔和接线位置。同时,该款变频器还沿用了相同的插槽式架构,便于用户使用现有PowerFlex 750变频器的 I/O 和安全卡。此外,该款新产品可与Logix控制平台进行智能集成,有助于简化变频器配置和编程。

PowerFlex 755TS变频器将于2022年春季上市。如需提前了解该产品,敬请在线访问罗克韦尔自动化Automation Fair(自动化博览会),获取更多相关信息。

* PowerFlex、Rockwell Automation 和 TotalFORCE 是罗克韦尔自动化公司的商标。 

**CIP Security 是 ODVA, Inc. 的商标。

 

发布时间 2022年1月28日


罗克韦尔自动化在中国

罗克韦尔自动化公司是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔自动化公司拥有119年历史,总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,约有员工 24,000 名,业务遍布 100 多个国家和地区。

在中国,罗克韦尔自动化设有28个销售机构(包括香港和台湾地区),4个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,以及2个生产基地,拥有超过2,000名员工。公司与中国区11家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

作为智能制造的引领者,罗克韦尔自动化将SEEE(安全、节能、环保、高效)可持续发展观全面贯彻于智能制造,旨在通过领先的自动化、数字化和智能化技术为各行业深度赋能,依托IT/OT融合创新的互联企业解决方案,推动中国社会的可持续发展,引领未来无限可能。

 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化

仇晔琳

+86 021 61288201

eyqiu@ra.rockwell.com

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化智能变频器PowerFlex 755TS将面向更多应用